This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300:TPD8S300 OVP 保护

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/742859/tpd8s300-tpd8s300-ovp-protection

器件型号:TPD8S300

您好、Sirs、

当我们的系统通过 EMC 进行高压(8KV~15KV)测试时、我们会遇到问题。

我们使用 60W USB-C 适配器为系统供电、我们发现 USB-C 端口在进行 EMC 测试时会比恢复连接断电一秒。

我是否可以知道这种行为是针对 TPD8S300的高压 OVP 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、
    TPD8S300在 CC 和 SBU 线路上提供 OVP 保护。 如果在这些线路上看到的电压超过阈值、它将被钳位在8V 左右大约70ns、之后、TPD8S300中的 OVPFET 将在故障条件持续存在时打开。 TPD8S300 OVPFET 处于断开状态将隐藏系统侧的下拉电阻器、导致移除系统侧的 VBUS。 当故障条件消失后、CC 线路协议协商将再次开始、这与您在测试中体验的类似、因为此时会出现下拉电阻器来确定 VBUS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您的热情支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴能提供帮助!