This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S520:TPD12S520:具有上拉寄存器的 HPD

Guru**** 2885250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731242/tpd12s520-tpd12s520-hpd-with-pull-up-registor

器件型号:TPD12S520

尊敬的支持团队;

数据表中有以下原理图。

我采用相同的原理图设计、SoC 始终检测到 HPD。

因为有带有 HDP 线路的上拉寄存器。(红色圆圈)

请问这些注册商为何需要注册?

此致、

 山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masaaki、

    HPD 路径在芯片内部有一个电平转换器、该电平转换器依赖于这些电阻器的存在来设置信号电平。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San;

    感谢你的答复。

    我了解注册机构的作用。

    我想断开这些寄存器的连接。

    因此、SoC 始终检测到 HPD。

    有问题吗?

    此致、

     山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masaaki-San、

    移除这些电阻器不会影响设计的其余部分。 只要您的系统中不需要 HDP 功能、您就可以移除这些电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San;

    感谢您的热情支持。

    我明白了。

    此致、

     山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck-San;

    我为我的错误感到抱歉。
    我使用 HPD。
    当 HDMI 电缆未连接时、由于存在上拉寄存器连接、HDP 信号始终为高电平。
    因此、内核缩放芯片始终检测到 HDP。
    我认为上拉寄存器并不必要。
    你怎么看?

    请注意、
    山崎正山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masaaki、

    连接时、耗电设备应下拉 HPD。 下拉电阻器用于区分浮动信号(检测到的5V 电压)和插入电缆时的连接信号。

    如果您没有上拉电阻器、您将失去此功能。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San;

    我的系统如下图所示。

    当未为 PCB 板供电时、拉电流侧始终检测到 HPD 为高电平。

    因此、我想删除1K Ω 上拉寄存器。

    此致、

     山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masaaki-San、

    如果您要移除电阻器、我建议使用从电缆5V 电源驱动的低侧 nfet 开关、以便在电缆连接时存在电阻器、然后在电缆未连接时将其关闭。 这样您就可以保留器件的全部功能。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San;

    感谢您的热情支持。

    此致、

     山崎正山