This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:HD3SS6126支持 VBY1信号

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744757/hd3ss6126-can-hd3ss6126-support-vby1-signal

器件型号:HD3SS6126
主题中讨论的其他器件: TS3DV642

大家好、

我的客户正在调查一个支持 VBY1信号的高速开关、速度为 3.75 Gbit/s 他计划使用8个 HD3SS6126来切换 VBY1信号并提出一些问题。

 HD3SS6126是否支持 VBY1信号?

2.未使用 USB2.0端口、让其悬空或拉至接地? 建议使用哪一个?

3.这种情况是否有更好的解决方案?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特

    请确保共模电压符合 HD3SS6126 0至2V 最大共模电压要求。 您还可以查看 TS3DV642、看看它是否适合您的需求。

    另一个值得关注的地方是 TI 的开关选择器件页面: www.ti.com/.../products.html

    谢谢
    David