This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DP83848J:带 DP83848J 的 STM32F107RC 可以#39;t 正确建立以太网链路

Guru**** 2913210 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744692/compiler-dp83848j-stm32f107rc-with-dp83848j-can-t-establish-ethernet-link-correctly

器件型号:DP83848J

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好:

     我遇到了 DP83848J 的一些连接问题、下面是我的源代码和原理图、在 RMII 模式下、我可以看到寄存器 BMSR (0x01)正常、但计算机也找不到 connection.e2e.ti.com/.../8284.MT-STM32F107-Control-Board.pdfe2e.ti.com/.../ETH_5F00_LwIP-_2D00_-01.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    在 RMII 模式下、您可以接收寄存器0x01、这意味着什么? 该寄存器组由 MDIO (SMI)访问、而 MDIO 不依赖于 RMII 或 MII。

    您说过、在 MII 模式下、您无法读取寄存器吗? 如果是、这将是您的处理器上的配置问题。

    此致、