This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:应用原理图设计审查

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744792/max3232e-application-schematic-design-review

器件型号:MAX3232E

大家好、

请按如下所示帮助您仔细查看 MAX3232E 的原理图设计?  左侧引脚连接到板载 MCU、右侧引脚连接到 RS232。  客户对原理图设计有一些疑问:

1、如果需要输入/输出引脚上的串联电阻器(R1221~R1224、R1217~R1220)?  如果是、建议的价值是什么?  如果不是、那么下面这样的串联电阻会使信号性能下降?

2.如果需要 R/1R2OUT 引脚上的上拉电阻器?  

3.客户发现、在 连接到另一电源轨的 R1OUT 引脚处添加一个上拉电阻器时 、即使器件已断电(VCC 0V)、他们也测量了 VCC 引脚和 RIN1引脚上大约1V 的反向电压、如下图2所示。   我们能解释一下原因吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、

    IO 上不需要串联电阻。 有时、这些功能可用于限制故障条件(如短路)或瞬态应力(如 ESD)期间流入和流出器件的电流。 但是、如果使用它们、则值需要足够小、不会干扰通信。 在大多数情况下、100欧姆是可以的。 需要考虑的因素是会导致的振幅衰减(因为电阻会与接收器输入电阻形成分压器、 可能低至3kOhm)和带宽限制(因为该电阻会产生一个具有所用电缆寄生电容的低通滤波器)。

    ROUT 引脚使用推挽输出驱动器、因此无需外部上拉电阻。 如果使用了上拉电阻器、并且在收发器未通电的情况下加电、则 ROUT 引脚可能会消耗一些泄漏电流。 这可能意味着其他引脚电压将测量>0V

    由于不建议输出电压超过 VCC + 0.3V (请参阅绝对最大额定值表)、因此我建议移除这些上拉电阻或将其连接到收发器 VCC、而不是其他电源。 (如果您要关闭收发器的电源以降低静态电流、则可能需要使用具有关断控制功能的 RS-232器件。)

    此致、
    最大