This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782-Q1:技术

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1782-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744645/sn65hvd1782-q1-technology

器件型号:SN65HVD1782-Q1

您好!

您能告诉我 SN65HVD1782-Q1是 双极、BiCMOS 还是 CMOS 器件吗?

我正在考虑在  CubeSat 中使用 SN65HVD1782-Q1、辐射效应取决于所使用的技术。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francesco、
    SN65HVD1782Q1采用 BiCMOS 技术。 如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

     

    感谢您的快速响应。

     

    此致、

    弗朗西斯科