This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:4态 CMOS 输入技术规格

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743519/tusb564-4-state-cmos-inputs-specification

器件型号:TUSB564

您好!

 当4态 CMOS 输入引脚断开时、其电压为0V、不在1.65V 和2.7V 之间。

 它是否正常工作?

您会告诉我内部等效电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些4电平输入利用电阻分压器来帮助设置4个有效电平并提供更广泛的控制设置。 kΩ kΩ 一个内部35k Ω 上拉电阻器和一个95k Ω 下拉电阻器。 这些电阻器与外部电阻器连接相结合、可实现所需的电压电平。

    VCC 电压是多少? 我可以看一下原理图吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、这些输入在加电时被锁存、在输入被锁存后、内部上拉和下拉被隔离以节省功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:Undrea
    谢谢你。
    在我们的原理图中、VCC 和 EN 为3.3V。
    这些输入在稳态时始终为低电平、即使是悬空、对吧?
    如果我想更改设置(例如、 EQ、SSEQ 或 DPEQ)、是否需要关闭 VCC 并开启?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更改设置后、除了切换 VCC、您还可以切换 EN 引脚以对这些4级输入进行采样。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    我可以确认4级输入、谢谢。