This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:峰值脉冲功率超过400W

Guru**** 2394545 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743943/tvs3300-over-400w-power-with-peak-pulse

器件型号:TVS3300

你(们)好

您是否拥有与 SMAJ28A 相比具有竞争力的 TVS 产品?

https://www.vishay.com/docs/88390/smaj50a.pdf

SMAJ28A 的功率耗散能力在10/1000US 波形下高达400W、而 TVS3300的功率耗散能力为150W。

我们需要超过600W 的功率。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在什么应用中使用此器件?  IEC61000-4-5中强调的浪涌脉冲的行业标准是8/20us 脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Camer

    感谢你的答复。

    客户用例可能是特殊的。

    如果处于空闲状态的电机由外部强制驱动、则电机将生成功率。
    TVS 将用于在电机产生电力时抑制浪涌。
    (未指定应用程序。)

    因此、我认为这种用例的实际性能无法由通用标准来定义。

    至少客户表示、具有10/1000US 容量的400W 是不够的。 (设备将损坏。)


    贝斯特雷加兹