This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:用于带有 Xilinx Kintex UltraScale FPGA 的12G SDI 的 LMH1983

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744331/lmh1983-lmh1983-for-12g-sdi-with-xilinx-kintex-ultrascale-fpga

器件型号:LMH1983
主题中讨论的其他器件: LMK03328

现在、我们还有一个与 LMH1983和 Xilinx Ultrascale FPGA 一起用于12G-SDI 输入和输出的项目。

由于 LMH1983 (PLL2和 PLL3)的性能不符合 Kintex Ultrascale FPGA 规范、因此我还计划添加 LMK03328以实现抖动清除。

我想确保能够同时为 PLL2和 PLL3输出时钟使用单芯片 LMK03328。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LMK03328可以同时生成148.xx MHz 时钟、但我强烈建议使用27MHz 输出时钟(来自 LMH1983的 PLL1)作为 LMK03328的参考时钟、因为与148.xx MHz 输出(来自 PLL2/3)相比、27MHz 输出具有更低的抖动。  具有较低抖动的27MHz 基准将确保 LMK03328的输出时钟具有低抖动。  LMK03328可精确地从27MHz 基准生成148.5MHz (整数 PLL 模式)和148.5MHz/1.001 (分数 PLL 模式)、从而使这些时钟与 LMH1983的传入 HSYNC 基准同步。

    我们已经在一个外部供应商提供的 FPGA 参考设计中实施了这个建议的 LMH1983+LMK03328时钟树:

    FPGA HVF --> LMH1983 -->(27MHz LVDS)--> LMK03328 --> 148.5MHz 或148.5MHz/1.001 (或2x 时钟速率)--> FPGA 串行器/解串器

    为了便于参考、我附加了一个示例 LMK03328配置文件(.TCS)、该文件可加载到 TICS Pro EVM 编程 GUI 中。  此配置已经过评估、可与上述 LMH1983+LMK03328架构配合使用。  使用 TICS Pro、您可以更改配置、然后将寄存器设置导出/转储到十六进制文件、以便 FPGA 可以对器件进行编程。

    e2e.ti.com/.../LMK03328_5F00_PRIREF_3D00_27M_5F00_OUT2_3D00_148.35M_2800_PLL2_29005F00_OUT4_3D00_148.5M_2800_PLL1_29005F00_AC_2D00_LVDS.tcs

    希望这对您有所帮助。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我看到了。 非常感谢。