This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:DS110DF410是否支持 SAS

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744678/ds110df410-does-the-ds110df410-support-sas-support

器件型号:DS110DF410

DS110DF410是否支持 SAS-2?  如果不是、TI 是否有一个重定时器(具有 CDR、而不是中继器/转接驱动器/均衡器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达拉斯、

    为了支持 SAS/SATA OOB 和向高速数据速率的转换、我们确实需要一个协议感知器件。 因此、重定时器本身无法处理此任务。 出于信号调节的目的、转接驱动器或中继器工作正常。 如您所述、我们有中继器和转接驱动器、以下链接指向这些器件的不同选项:
    www.ti.com/.../products.html

    请告诉我们您的应用以及您为什么需要 SATA/SAS 重定时器?

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  我怀疑 OOB 是问题所在。

    我们的应用是通过电缆连接的两个单元之间的嵌入式国防应用。  每个单元在 SAS 路径中都有许多连接器和 PCB、因此我们希望能够执行重定时以解决阻抗不匹配/不连续性以及每个单元内部相应的反射。  均衡可解决电缆问题、但不能解决阻抗问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于重定时器、诸如不匹配/反射之类的传输可能会有问题。 DFE 可能会尝试处理某个 扩展的反射。

    我认为、如果您可以取消嵌入跟踪/连接器的参数模型、然后将  其与转接驱动器的 IBIS-AMI 模型结合使用、这将是一个好主意。

    您是否有可与我们分享的方框图? 这应显示每个点的插入损耗。
     
    此致、Nasser