This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS386:每通道吞吐量

Guru**** 2950990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744586/sn65lvds386-per-channel-throughput

器件型号:SN65LVDS386

该器件的数据表声称吞吐量为250Mbps。 不清楚该规格是针对每个通道还是针对整个器件。 请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    每通道的吞吐量为250Mbps。

    此致、
    相位