This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:SN65LVDS31 SN65LVDS33

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDS33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744618/sn65lvds31-sn65lvds31-sn65lvds33

器件型号:SN65LVDS31
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS33

使用差分驱动器 SN65LVDS31和差分接收器 SN65LVDS33、在电缆中以一定的英尺数隔开。  一段 时间内出现电压瞬态事件 、导致每个器件的接地基准被 其指定共模范围之外的一定数量的电压隔开。  是否存在电压差可能会使这些器件承受过载条件的电压值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要您处于建议的工作条件(−4V 至5V)内、就可以保证接收器正常工作。
    只要您处于绝对最大额定值(−5V 至6V)内、接收器就不会受到永久损坏。