This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:TPD6S300和 TVS 保护之间的差异

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744550/tpd6s300-difference-between-tpd6s300-and-tvs-protection

器件型号:TPD6S300

您好!

我想知道 TPD6S300和 TVS 保护有何区别。

如果我们只能使用 TVS 进行保护、我们为什么需要 TPD6S300?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patty:
    TPD6S300集成了 OVP 和 ESD 保护、并在大约70ns 内钳制过压。 对于由于 USB PD 而产生的更高电压 VBUS、所需的 TVS 二极管将是高电压、并且可能没有足够低的钳位电压来保护 CC 和 SBU 引脚。 此白皮书《USB Type C 的电路保护》非常出色地介绍了我们的集成保护解决方案相对于分立式实施限制的优势。 www.ti.com/.../slyy105.pdf