This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:当从高电平转换为低电平时、为什么 THVD1410的 R 引脚在时隙出现压降?

Guru**** 2826875 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732767/thvd1410-why-does-r-pin-of-thvd1410-appear-voltage-drop-at-times-slot-when-de-re-translated-from-high-level-to-low-level

器件型号:THVD1410

大家好、

   当从高电平转换为低电平时、THVD1410的 R 引脚为什么在时隙出现压降? 有方框图和波形。 你有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    我们将在周一查看并返回给您。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

       感谢您的帮助! 客户计划尽快提交至 PP。 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    我们仍在研究这个问题、很抱歉、需要一些时间。 我们还通过电子邮件收到您的问题、因此我们可能会跟进、以防我们需要进一步了解此应用的具体设计。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

       客户 进行另一项测试。 让电路板在90° 温度环境下工作。 他们发现上升沿多于在同一位置进行测试之前的上升沿。 下面是测试波形。 你可以有什么建议吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、

    我将离线提供详细说明。 谢谢、

    Hao