This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:支持 EDP

Guru**** 2777235 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730993/sn75dp130-support-edp

器件型号:SN75DP130
主题中讨论的其他器件:TDP142

大家好、团队、

我在 E2E 主题中发现 DP130支持 eDP。 您能告诉我支持哪个版本的 eDP 吗?

谢谢

Kathrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kathrina

    从数据速率的角度来看、DP130可支持 RBR、HBR 和 HBR2、即 eDP V1.4。 但 DP130并不完全支持 eDP1.4中的所有内容。 例如、必须禁用方波、因为 eDP 的信号振幅低于 DP。 因此、您必须使用 I2C 来配置 DP130。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户可以使用 TDP142。  由于它是一款线性转接驱动器、因此链路训练是透明的、并且适用于 eDP 数据速率和 VOD 级别。