This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:PLL1电荷泵寄存器

Guru**** 2762545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744123/lmh1983-pll1-charge-pump-register

器件型号:LMH1983

大家好、

我想更改 PLL1电荷泵寄存器的值(寄存器映射中的0x28)、但我有一种印象、即回读值始终保持在默认值 b010000处。 但是、我可以修改 PLL1 FastLock 电荷泵寄存器(寄存器映射中的0x27)或 PLL1高级控制寄存器(寄存器映射中的0x25)、因此我对寄存器的访问机制(读取和写入)有信心。

是否需要执行任何特定操作来修改该特定寄存器?

感谢您的帮助!

此致、

Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与其他 PLL1寄存器设置一样、当 EN_AFD 位被置位时、PLL1电荷泵寄存器由自动格式检测逻辑根据检测到的输入格式进行预设。  要覆盖该寄存器、请首先清除 EN_AFD 位。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!谢谢!