This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:修改的64位驱动程序版本6.7.4.0未通过 Device Guard HCK 测试

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731450/tusb3410-modified-64-bit-driver-ver-6-7-4-0-failing-device-guard-hck-test

器件型号:TUSB3410

你好。 我将重新打开此论坛问题、因为在我的联系人离开公司之前、我的电子邮件通信中并未实际解决该问题。 下面是从最后一个帖子复制的文本。 谢谢。

你(们)好 如主题中所述、我们目前正在通过对 INF 修改的认证运行 usbuart 驱动程序6.7.4.0版、但它未通过 Device Guard 测试。 我知道这项测试有些新、我认为、这款驱动程序版本在去年年末或今年年初通过了认证。 未经修改的版本是否通过了此测试、或者当时未安装到位? 我们是否有办法让驾驶员进行按摩、以便通过? 我从实验中收到的消息如下:

64位驱动程序出现故障。  该驱动程序与 Windows 10 Device Guard 不兼容。  

 

WDTF_TEST:找到非零代码完整性统计:执行池类型计数:=8

 

WDTF_TEST:找到非零代码完整性统计:执行写入段计数:= 1

 

有关  如何测试  驱动程序的设备保护兼容性的信息、请参阅 blogs.msdn.microsoft.com/.../。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    该驱动程序由第三方编写,并于2016年9月提交给 WHQL (Windows 10客户端系列版本1506和1511、x64)。  我无法访问您提供的网络链接、但我发现1709版中添加了 Device Guard、因此本不会测试。  

    AFAIK、设备保护是一个可选功能、我们不支持它。  我们没有编写此驱动程序、但我认为需要使用最新的 WDK 进行代码更改和重建才能通过这些测试。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。  

    我的理解是、设备防护装置测试过去是可选的、但大约一年前、它不再是可选的。 至少、我的测试实验室不知道退出测试的方法。 是否有任何方法可以更新驱动程序? 在项目因该问题而停止之前、我们通过了这项测试、但未通过认证。

    谢谢、  

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我无法发布源代码、因此我最好的方法是向我的管理人员提出更新驱动程序的请求。 您预计该器件的年产量是多少?

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    很抱歉耽误你的时间。 从"知情"中获取数字需要一段时间。 今年、我们的出货量大约为963。 如果我们能够使驱动程序通过认证、我们还计划再使用此器件的2个变体。

    谢谢、

    Mike