This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9554A:与 PCA9554ABRGVR 通信时出现问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9554A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744587/pca9554a-problem-to-communicate-with-pca9554abrgvr

器件型号:PCA9554A

大家好、

我的一位客户对 PCA9554A 有以下问题。

------------------------

在我们的其中一个新设计中、我们将 PCA9554ABRGVR 用作 GPIO 扩展器。

IC 始终以 NACK 进行响应。

我们已使用示波器进行检查、信号正常。

 

我们使用的地址是0x70。 A0、A1和 A2接地。

您知道我们为什么无法与 IC 通信吗?

我们是否需要发送任何特殊的启动序列?

 

您知道我们可以做什么吗?

 

 

SCL 和 SDA 信号通过10K 电阻器上拉。

----------------------

请帮帮我。

谢谢、此致

Martin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Martin、

    您能否提供示波器截图和原理图以供查看?

    如果原理图是敏感信息、我们可以离线讨论。 电子邮件:duynguyen@ti.com

    谢谢、
    -Bobby