This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALP:I2C 总线不由 USB2ANY 驱动;保持高电平

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732724/alp-i2c-bus-not-being-driven-by-usb2any-stays-high

器件型号:ALP
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我目前正在尝试通过 ALP (v1.57.0010)和 USB2ANY (USB2ANY A7C3B06F22001300)运行初始化脚本、并且没有 I2C 总线活动(总线保持 HI)、但 ALP 窗口显示代码正在运行。

我尝试了两个不同的板、结果相同。 您是否知道导致这种情况的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    您在 ALP 版本中运行的是什么器件/器件配置文件?

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jonny

    它用于未释放的解串器器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需添加-在大多数情况下、总线看起来很低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已离线移动