This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:I/O 电压

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A, P82B96, TCA9517, TCA4311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743566/tca4311a-vol-of-i-o

器件型号:TCA4311A
主题中讨论的其他器件: P82B96TCA9517TCA4311

您好!

 在 TCA4311A 数据表中、VOL 定义如下。

这里我们有一些相关的问题。

  1. 此 VOL 规格是否与芯片的两侧(输入和输出)相关?
  2. 当从数据表中按如下方式植入应用场景时、是否仍可以将 VOL 规格引用为<0.4V?  或者电压电平可能更高?

谢谢!

Antoyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安东尼、

    "此 VOL 规格是否与芯片的两侧(输入和输出)相关?"

    该器件使用动态电压偏移、因此如果"输出"侧的电压为400mV、则器件的"输入"侧将向上移动约100mV (最大值约为175mV)。 现在、您的图中似乎有一条长距离总线/电缆。 这意味着电缆上会出现损耗、主要是电缆可能会增加寄生电阻、从而导致接收4311 A 较大的电压。

    作为参考、我要讨论的动态偏移:

    "当从数据表中按如下方式植入应用场景时、仍然可以将 VOL 规格引用为<0.4V 吗?  或者电压电平可能更高?"

    VOL 规格处于特定条件下。 例如、如果驱动侧在电压为200mV 时拉低、偏移电压为175mV、则外部电压为375mV、如果电缆上出现25mV 压降、则接收器件看到的总电压将为400mV。 接收单元内部(假设移位175mV)将看到575mV。

    现在、如果您以400mV 的电压从驱动侧拉低、并且我们假设条件相同、则接收从器件的电压将为775mV。

    实际上、我不喜欢使用 TCA4311A 进行远距离通信的想法。 它具有上升时间加速器、可能会导致电缆通信不良。 我还看到了将两个 TCA4311A 配对在一起有时不能很好地发挥作用的情况。

    您能告诉我您的应用和需求的更多信息吗?

    1) 1)可接受的最大音量?

    2) 2)最大时钟频率?

    3) 3) Vcc?

    4) 4)电缆的距离?

    我们可能会找到更适合应用的器件。

    我们想到的一些想法是 P82B96和 TCA9517。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    应用场景如下所示、仅使用一个 TCA4311芯片即可支持 I2C 热插拔功能。  您是否会建议 TCA4311A 在这种情况下是否是一种良好的选项?  谢谢!

    1) 1)可接受的最大音量?

    • 0.3*VCC AS SMBus 规范。

    2) 2)最大时钟频率?

    • 100K Hz

    3) 3) Vcc?

    • 3.3V

    4) 4)电缆的距离?

    • 280毫米

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、安东尼、

    与 TCA4311 (非 A)相比、TCA4311A 更适合使用、因为它与非 A 完全一样、并且会放宽非 A 的时序

    根据您提供的信息、这是目前我们唯一的热插入器件、因此我们目前没有任何其他解决方案来替代这种器件。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    谢谢。  那么、根据之前提供的信息、您认为 TCA4311A 如何满足客户的需求?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安东尼、

    在100kHz 和3.3V 时、这不应成为问题。 0.3*Vcc 也应易于满足。

    中的电缆距离与器件的上升时间加速器相混合、这意味着当我们尝试通过高电平时可能会出现过冲。 不过、在我看来、这个距离很低、在100kHz 时不应太担心。 客户可以添加一些不组装串联电阻器的电阻器和一个不将电容器组装到 GND 的电容器、以便我们可以在稍后看到任何过冲时尝试抑制任何过冲。

    谢谢、

    -Bobby