请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867E 1。
有关数据表第36页签配置的问题:
在 SGMII 中使用该器件时的性能
我的 kΩ 是、kΩ RX_D0和 RX_D1、RX_D2和 RX_D3上的 Rhi = 4k Ω 和 Rlo = 10k Ω。
我的理解是否正确?
在这种情况下,这些电阻器是否会影响到扩散信号? 如果您推荐这些电阻器的布局模式,请告诉我们?
2.
有关数据表第8页中未使用引脚的说明的问题:
下面哪一项(A 或 B)是正确的?
答:
“即使器件可能具有内部上拉或下拉电阻器,一个好的做法是终止未使用的电阻器
而不是允许它们浮动。”
B:
“除了 VDDA1P8引脚,如果不使用它们,则它们应保持悬空。”
如果 A 正确,PD 或 PU 的引脚是否应直接连接到 VDD 或 GND?
当他们不使用 INT/PWDN 时,请告知我们 PIN 处理。
此致、