This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:数据表说明

Guru**** 2527710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731965/dp83822if-datasheet-clarifications

器件型号:DP83822IF

1)有关引脚24 (LED_1/GPIO1/SD)的光纤信号检测功能的问题

在数据表的第40页的"注释"下、我们阅读:


在第48页、我们看到:



根据这些信息、我们在电路板上放置逆变器、以使来自 SFF 的信号检测反相。 但是、我在第78页上注意到了这一点:


我们无法连接100Base-FX 模块、需要知道"SD"的正确极性。

2) 2)有关 SD_EN 极性的问题:

在第40页上、我们看到:


在第48页、我们看到:


但是、在第78页、我们看到:


这与前两个注释相反。 请告知我们正确的 SD_EN 设置。

3) 3)我们在解读第40页上的以下陈述时也遇到了困难:



我们不理解什么是"电气链路... 损坏"是指。 由于该信号是逻辑电平、因此无论是否存在电气链路、它可能是高电平还是低电平?

在什么条件下 PHY 需要软复位? 是否在光纤断开连接时执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是按顺序排列的图片-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在研究它、并在周五返回。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并参考此链接。

    此致、
    GET