This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:光纤设计推荐

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744208/dp83849i-optical-fiber-design-recommandation

器件型号:DP83849I
主题中讨论的其他器件:AM5749DP83869

您好!

我们正在设计基于 AM5749 CPU 的电路板。 我们希望通过光纤实现数据传输。 我对 DP83849有了一些想法、它是一款介质转换器、似乎符合我们的愿望。

您能否查看所附的图并告诉我拓扑是否正确?

提前感谢、

此致、

Sylvain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sylvain:

    DP83849是一款仅100M 的器件。 它不支持1000BASE-T 通信。

    您还需要在任何两个希望在1000BASE-T 铜缆连接上进行通信的 PHY 之间实现某种形式的隔离。 这意味着、如果您在 PHY 和变压器之间敲入网、则将会将849连接到88E1510、这将不起作用。

    目前、TI 配置文件中没有关于介质转换器的建议。 即将推出的 DP83869器件可将您的1000BASE-T 通道之一转换为1000BASE-x 您将需要2个 DP83869。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    DP83869似乎完全符合我们的需求。 您是否知道何时投入生产? 是否可以获得一些原型样片来填充电路板并验证概念?
    预计电路板原型将于2019年第1季度制造。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sylvain:

    页面上有一个用于申请样片的链接。 www.ti.com/.../DP83869HM

    预计该器件将于今年年底发布。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    感谢您的反馈。