This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215-Q1:未连接 USB 器件期间的信号

Guru**** 2532870 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB215, TUSB215EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/724594/tusb215-q1-signal-during-not-connected-usb-device

器件型号:TUSB215-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB21TUSB211TUSB215TUSB215EVM

您好!

TUSB211 输出信号、用于在未连接 USB 器件的情况下从 DxM 引脚检测 USB 器件、如下所示。

TUSB215 也输出信号吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB211和 TUSB215的检测机制应相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian - San、

    感谢你的答复。
    您能验证一下吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请稍候、因为我需要订购 TUSB215EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian -San、

    感谢你的帮助。
    进展如何?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它也是输出信号。