This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:我们的客户正在寻找 ROHM、BD11600NUX 的 TI altanative 器件。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743959/ts3usb221a-our-customer-is-looking-for-ti-altanative-device-of-rohm-bd11600nux

器件型号:TS3USB221A
主题中讨论的其他器件:TS5USBC41

 大家好、

 我们的一位客户正在寻找 ROHM、BD11600NUX 的 TI altanative 器件。

http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/logic_switch/usb_switch/bd11600nux-e.pdf

 TI 是否有任何器件可用于替代 BD11600NUX?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我的输入不是 enogh。 他们正在寻找5V VCC 版本。 TI 是否有可与5V VCC 搭配使用的器件?

    非常感谢您的答复。

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS5USB5401/402更便宜、TS5USBC41具有低功耗、它们的工作电压范围均为2.3V 至5.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    非常感谢您的快速回复。

    此致、
    Kazuya Nakai。