This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:关于 USB3.1 Gen2合规性测试

Guru**** 2929150 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732076/tusb1002a-about-compliance-test-of-usb3-1-gen2

器件型号:TUSB1002A

大家好、

 

TUSB1002A 是否通过 USB3.1 Gen2合规性测试?

如果是、您能否告知我们您是否有测试报告?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanemaru - San

    是的、TUSB1002A 通过了 USB3.1第2代合规性测试。 请接受我的友谊请求、我可以与您分享报告。

    请注意、TUSB1002A 是整个系统设计的一部分。 系统的正确设计对于确保合规性测试的通过非常重要。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过直接电子邮件支持此 TT、关闭 TT。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    Kanemaru