This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223:正在寻找2:1 RS232多路复用器!

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4053B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732635/max3223-looking-for-2-1-rs232-multiplexer

器件型号:MAX3223
主题中讨论的其他器件:CD4053B

我在设计中使用2个 MAX3223IPW 收发器、需要多路复用到另一个 RS232兼容设备。

您对任何2:1 RS232多路复用器有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chedthan、

    如果您想要多路复用 RS232信号、则需要一个可支持负摆幅的多路复用器。 在市场上可能很难找到这样的解决方案。 您可以看一下 CD4053B、它的主要特性是数模转换。 如果使用此类器件、则需要在电路板上提供正负电源轨。

    另一种选择是考虑数字域中的多路复用器。 在这种情况下、您具有更大的灵活性。 您可以参考此 帖子 进行类似讨论。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、  

    感谢您的反馈。  

    我正在考虑通过将 RS232转换回 UART、然后将 UART 改回 RS232来在 TTL 域中进行多路复用。  

    附加方框图和原理图。 请看一下、并告诉我它是否起作用。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RS232-Multiplexing_5F00_Schematic.pdfe2e.ti.com/.../RS232-Multiplexing_5F00_Blockdiagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chedthan、

    方框图和原理图对我来说都很好。 我觉得设计应该可以。 如果您在应用中发现任何问题、请告知我们。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这让我对 Fab 充满信心。