This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:未建立链路状态

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730519/dp83867is-link-status-does-not-be-established

器件型号:DP83867IS

你好。

虽然可以在原型板上访问 PHY 寄存器、但即使 LAN 电缆与 PC 连接到 RJ-45连接器、也不会建立链路状态。

请告诉我检查要点或问题。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice、

    如何验证链接? 通过链路状态 LED 或寄存器0x01? 如果您正在读取寄存器0x01、您能否尝试多次读取寄存器0x01并检查链接状态位是否发生了变化?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aniruddha。
    感谢你的答复。

    找不到寄存器0x01、但要检查的寄存器是否为0x0001?

    此致、
    DIE-K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice-K、

    是的、寄存器为0x0001。

    此致、
    Aniruddha