This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何搜索可支持高达30MHz 频率的4通道、5V 电源模拟开关

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743611/how-to-search-for-a-4-channel-5v-supply-analog-switch-that-can-support-up-to-30mhz

主题中讨论的其他器件:TMUX1574

大家好、

 我的客户正在寻找能够支持高达30MHz 频率的4通道、5V 电源模拟开关。 最好的建议是什么部分? 谢谢。

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    您可以使用 TI.com 开关选择工具查找具有30MHz 带宽的5V 电源的4通道器件。  使用这3个滤波器、有26个器件满足您的要求。  

    为了进一步缩小范围、我们需要知道您需要切换哪种类型的信号?  您希望使用哪种封装?  

    您对新型 TMUX1574有何看法?  

    谢谢、

    Adam