This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:用于不同输出阻抗的 IBIS 模型

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729068/dp83867cr-ibis-model-for-different-output-impedance

器件型号:DP83867CR

大家好、

对于 MAC I/O、是否有用于不同输出阻抗值的 IBIS 模型? 这是一个可调设置、寄存器 IO_MUX_CFG (0x017)位名称 IO_IMPEDANT_CTRL 为位、但提供的 IBIS 模型只有1个驱动强度(50 Ω)可用。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    目前、我们没有支持可调 IO 阻抗值的模型。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    感谢您的确认。 那么、您对针对不同的驱动强度修改 IBIS 模型有什么建议吗?

    谢谢、
    Mitchell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    您是否尝试仿真 MAC 和 PHY 之间的阻抗不匹配? MAC 在 RGMII 引脚上是否没有50欧姆阻抗?

    此致、
    Aniruddha