This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK106:通过 MDIO 进行双工配置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK106L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728978/tlk106-duplex-configuration-through-mdio

器件型号:TLK106

您好!

通过使用 PHY TLK106L、我们希望将其用作全双工模式、数据表解释了如何通过2.2kΩ Ω 上拉至 AN_0 (LED 链路)来强制全双工模式、但我们的电路板设计未包括这一点。 因此、我们希望通过 MDIO 通信强制采用全双工模式、但我们没有成功。 为了强制全双工、我们尝试禁用自动协商强制将寄存器 BMCR (0x0000)的位12设置为0、并使用同一寄存器(BMCR)的位8强制全双工、但 phy 未应用此配置。

如何在不更改电路板设计的情况下更改 PHY 的双工?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好。

    您能否详细说明 PHY 不接受寄存器配置意味着什么? 您是否写入了寄存器0x00、当您读回该值时、该值与预期值不匹配?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、
    当我们读回寄存器时、读出的值与预期值匹配、但 phy 模块仍在自动协商和半双工模式下工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好。

    您是否尝试在链路两侧强制使用速度和全双工?

    此致、
    Aniruddha