This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:DP83848J 热灌电流信息

Guru**** 2931370 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/729162/dp83848j-dp83848j-thermal-heatsinking-info

器件型号:DP83848J

大家好、e2e 以太网论坛、 我们已经使用 DP83848J 以太网 PHY 多年了。 我们一直通过多个过孔将 QFN 下方的散热焊盘连接到接地层和底层。 我不确定这是完全必要的、但我无法找到指导热布局要求的文档。 我已经检查了数据表 AN-1469和 SPRA953C。

 

您是否有适用于此器件的热布局指南?

 

这是顶层封装、在封装下方显示了(9)个过孔。 我认为这可能是过命…

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    散热焊盘(DAP)也用作器件的接地端、因此需要将其连接到系统上的接地层。 数据表的末尾还提到了建议的焊盘图案 客户能否将其用作连接 DAP 的指南?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    由于不活动、我将关闭此主题。 如果有更多后续问题、请发布新主题、并在新帖子中链接此主题。

    此致、
    Aniruddha