This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867ergz PHY 支持的 RJ-45连接器

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744042/dp83867e-rj-45-connector-supported-by-dp83867ergz-phy

器件型号:DP83867E
我们正在电路板中使用 DP83867ERGZ PHY。 这是否支持
带磁性元件的 WE7499110124 RJ45连接器和带磁性元件的0826-1G1T-43-F RJ45连接器。 如果不是
、请向我们提供此 PHY
芯片支持的 RJ-45连接器部件的详细信息。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vamsi、

    否、Wurth 器件型号将不满足 DP83867的要求。

    Bel 0826-1G1T-43-F 正常。 对于 DP83867连接、磁性元件最关键的方面是变压器 PHY 侧中心抽头的独立网。

    请参阅 DP83867E 数据表的图26、其中显示了对器件分离网的要求。

    此致、