This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30EA101:电容器或电阻器与 BNC 连接器的距离是否重要

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS30EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/744184/ds30ea101-does-it-matter-how-close-a-capacitor-or-resistor-is-located-to-the-bnc-connector

器件型号:DS30EA101

我使用的是 DS30EA101、我想知道是否需要将电容器、电阻器和电感器与 BNC 连接器的距离接近。 这些组件 是否需要靠近 BNC 连接器? 它们的位置是否重要? 如果是、原因是什么?  

这是我的原理图  

这是我的 PCB 布局  

谢谢!

布列塔尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SD394EVK_5F00_PD09_2D00_618_5F00_PCB_5F00_112409_2D00_5.brdHiBrittany、

    1)。 我们应将无源回波损耗网络尽可能靠近器件放置。

    2)。 最好在 BNC 连接器和器件之间保持最短的距离。

    3)。 请逆时针旋转 DS30EA101 90度。

    4)。 请随附一份与 DS30EA101类似的器件的 PCB 布局说明。 请遵循相同的布局-如果可能。 请使用无 Allegro 查看器打开并读取此文件。

    此致、Nasser