This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:SN75DP126是否支持 HDMI 输出到4K*2K (双模(DP++)?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732528/sn75dp126-sn75dp126-can-or-not-support-hdmi-output-to-4k-2k-by-dual-mode-dp

器件型号:SN75DP126

你(们)好,先生

我们对  开关2路径(HDMI 和 Type-C)使用 SN75DP126、并将 GOP 设置为 DP++、但 HDMI 的分辨率无法达到4K*2K。

DP126是否包括2类电缆适配器寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger

    SN75DP126不支持2类电缆适配器、只支持1类。

    4K、30或60Hz 的帧速率是多少?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我们预计帧速率为30Hz、HDMI 端口上的分辨率为4K、但现在仅为 FHD。

    是否可以通过 DP126固件更新或 BIOS 修改来实现?

    封闭函数块供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger

    假设8位色深、SN75DP126可支持4K@30Hz。 您是否在设计中运行了 HDMI 电气合规性? 我将运行并确保首先通过电气合规性测试、以验证设计的信号完整性。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    DP126和 TUSB546都具有转接驱动器功能、客户将它们一起使用时、我是否知道有任何兼容性问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Henry

    DP126和 TUSB546之间没有兼容性问题、但为什么在同一信号路径中需要这两个器件? 您知道源设备与 DP126、DP126和 TUSB546以及 TUSB546和 Type C 连接器之间的通道插入损耗吗? 我的问题是、您对信号进行了过度均衡、Type C 连接器上是否有示波器来运行电气合规性测试、或者至少查看眼图的质量?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过直接电子邮件处理此问题。

    谢谢
    David