请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS460 您好!
目前、客户计划在其 NB 上为 USB3-gen1 @ 5Gbps 和 DP @ 5.4Gbps 使用 HD3SS460。 CPU 和 Type-C 连接器之间的距离约为5000mil。 现在、他们计划将 HD3SS460放置在距离 CPU 约4200mil 的位置、以及距离 Type-C 连接器约800mil 的位置。 请再次确认这是否正常、或者您建议电路板上的任何其他位置。
谢谢!
安东尼