This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:Dp83849IF

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/728205/dp83849if-dp83849if

器件型号:DP83849IF

我使用了一个3.3V 单模20km 标准9引脚光学模块并制作了一个介质转换器。 我制作了两个介质转换器、它们彼此之间工作良好。 但两者都不能与光纤上的以太网交换机同步。

我想与光纤上的光纤交换机进行介质转换器通信。

请提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    我不确定您的系统是如何配置的、您遇到了问题。

    您能否提供一个系统图来显示与介质转换器和以太网交换机的光纤连接出现问题?

    我还想查看介质转换器的原理图。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,

    我使用9引脚(1.25G 20km、1310nm、LVPECL 输入和输出、LVPECL 信号检测)。 带介质转换器的标准光学器件、物理层连接如物理层的数据表和评估设计中所提供、同时还使用带有 Huawie 10 km 单模 SFP 的 Huawie 5200系列交换机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用9引脚(1.25G 20km、1310nm、LVPECL 输入和输出、LVPECL 信号检测)。 带介质转换器的标准光学器件、物理层连接如物理层的数据表和评估设计中所提供、同时还使用带有 Huawie 10 km 单模 SFP 的 Huawie 5200系列交换机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    您能给我一张图、一张图或一张原理图吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,  

    我附加了设计的原始原理图、 请访问"Plz Find (查找)"。

    此外、我还使用了一个3.3V 单模20km 标准9引脚光学模块并制作了一个介质转换器。 我制作了两个介质转换器、它们彼此之间工作良好。 但两者都不能与光纤上的以太网交换机同步。

    我想与光纤上的光纤交换机进行介质转换器通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在等待回复老板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等你