This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:将 USB 3.0 C 设备连接到同一 PCA 上的 USB 3.0设备

Guru**** 2543980 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731779/hd3ss3220-usb-3-0-c-device-to-usb-3-0-device-on-the-same-pca

器件型号:HD3SS3220

你(们)好  

我想使用 HD3SS3220将 USB C 设备连接器连接到同一 PCA 上的 USB 3.0设备

我担心连接器/器件互连是否正确、例如、是否为 TX-TX、 RX-RX (而不是差分对)  

以下是对此进行建模的尝试

[上行?] <-- >[下游?]

[USB_3.x_host][USB C]---standardCable ->[USBC] --pcbTx1or2DifPair->[RX1or2 HD3SS3220] [TX HD3SS3220]--pcbTxDifPair ->[USB_3.xDEVICE_RX]

[USB_3.x_host][USB C]<--standardCable --[USBC] <--pcbRx1or2DifPair--[ TX1or2 HD3SS3220][ RX HD3SS3220]<--pcbRxDifPair--[USB_3.xDEVICE_TX]

我很确定这是不正确的-任何关于如何将这一点联系起来的想法

非常感谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John

    首先、我们的 EVM 设计可作为参考、供您参考。

    有关 DFP 软件狗设计: www.ti.com/.../sllu237.pdf。
    有关 UFP 软件狗设计: www.ti.com/.../sllu241.pdf。

    您可以在完成设计后以*。pdf 格式向我发送原理图、我可以为您查看连接。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    非常感谢- pdf 链接不起作用-下一页上有链接-幸运的是、这次我查看了下载的 UFP 原理图、但 DFP 没有。

    下面是我对连接的猜测- USB 3.0器件的方向是正确的、但我不知道如何检查其余的

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John

    有关其余信号的连接、请参阅 HD3SS3220数据表的图12。

    Type C 连接器与 HD3SS3220之间的连接正确。 TxP 需要连接到下游器件的发送器输出、而 RXP 需要连接到下游输入的接收器输入。 目前、箭头似乎并未指明这种情况。

    您还需要 USB SuperSpeed 信号上的交流耦合电容器、您还可以参阅数据表的图12。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的反馈-演示板原理图的 RX1/2线路中有电容器、这与数据表的原理图12相矛盾。 我希望以下内容现在是正确的,但我并不真正理解数据表中的多路复用器 TX/RX 方向文档:)

    非常感谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John

    下面是我的原理图审阅注释:

    您是否在 VCC33和 VDD5上有电源去耦电容?

    建议在 VCC33上使用100nF 和1uF、在 VDD5上使用单个47uF 和1uF

    C1、C21、C3和 C4需要为100nF

    不需要 C12、C13

    R13需要为200k

    ID 通过200k 拉至5V

    VCONN_FAULT_N 通过200k 拉至5V

    ADDR 被拉至 GND、您是否计划使用 I2C?

    R14 200K

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    非常感谢所有反馈-我不明白为什么 TX1和2是 USB C 插座的输出、因为电路板是上行器件?

    I2C 配置很容易发现-在设计中、最好使用 OUT1和 OUT2引脚作为硬件输出来指示主机电流能力  

    我希望原理图现在是正确的

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John

    USB 规范定义了 Type C 连接器的方向。 TX 定义为发送器输出、而 RX 定义为接收器输入。

    否则原理图看起来不错。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    非常感谢

    只需提醒自己、USB C 线缆连接 TX-RX 和 RX-TX (在此处描述"USB Type-C 规范版本1.3.pdf")这就是为什么 TX 始终在 C 连接器处进行 TX 的原因

    谢谢

    John