This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034:数据表中的功耗

Guru**** 2870570 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743835/tlk10034-power-consumption-in-datasheet

器件型号:TLK10034

TLK10034数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlk10034.pdf 的电流消耗如下所示(第11页、第4.3节)

VDDRA/B/C/D_LS   168mA

这是否意味着每个 VDDRA_LS、VDDRB_LS、VDDRC_LS 和 VDDDRD_LS 消耗168mA 电流、还是全部4个电流之和?

同样、 对于 VDDA_LS/HS、 VDDT_LS/HS、 VDDRA/B/C/D_HS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    IDD 规格列出了相应行中电源的电流消耗总和。