This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:用于 EtherCAT 应用

Guru**** 2763935 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732411/dp83822i-uses-for-ethercat-application

器件型号:DP83822I

大家好、
 
客户希望将 DP83822用于 EtherCAT。
有一些设置需要确认。
以下模式、选择哪种模式? 谢谢。
Andrew
(1)
2)

3)

 
 
若我要用Ethernet PHY DP83822I當作EtherCAT用
板子上有些Strap Ω 引脚 要pull 向上/向下
請問:
表12要選哪一項?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、EtherCAT 应用使用强制模式、启用100M、全双工和快速链路丢弃。 所有这些配置都可以使用硬件配置来完成。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    谢谢!
    EEE_EN 和 AMDIX_EN (SD_EN)如何?
    应为启用还是禁用?
    谢谢!

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AMDIX_EN 通常被禁用、因为它会增加链接时间。

    EE_EN:它代表高效以太网,可在不使用 PHY 时降低其功耗。 通常、EtherCAT 系统是实时系统、不使用此功能。 因此被禁用。