This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401:DS125BR401

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743581/ds125br401-ds125br401

器件型号:DS125BR401

您好!

我在 Express 载波卡上使用两个 DS125BR401 PCIe 转接驱动器。 在开发此载波卡期间、尤其是均衡器和去加重设置的配置、
我在使用不同的 PCIe 附加卡时遇到问题、无法获得稳定的 Gen3链路或良好的 Gen3速度。 有些卡工作正常、但有些卡有问题。
我针对均衡器和去加重设置尝试了不同的抽头。 我在以下设置中获得的最佳结果:

上游侧:EQ -> Level 2 (5-10英寸迹线)
DE -> 3级(10英寸迹线)

下游端:EQ ->级别2 (5-10英寸迹线)
DE -> 3级(10英寸迹线)

上游侧的完整布线约为150mm、下游侧的布线约为250mm。

我使用用于转接驱动器的 Webench 设计工具来优化抽头。  使用1级(数据库中的2级)和、在上行和下行侧为 EQ 仿真了一个良好的结果
对于 VOD 为0.9V 的去加重以及以 db 表示的 DEM 为-3、5dB (它符合数据库中的3级)。

我要问的第一个问题是、如果我正确理解 EQ 和去加重的抽头、 TX 路径(转接驱动器输出到 RX 根复合体)的长度与去加重设置以及 RX 路径(转接驱动器输入到根复合体的 TX)到均衡器设置的长度?

还有一个带有引脚控制的模式操作(数据库第14页)。 我将模式设置为浮动(默认->自动)。 我认为这适用于 PCIe?

遗憾的是、我无法在硬件上测量眼图。 我希望有人提供有关配置的提示或提示。

谢谢、

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    您提到的布线长度非常短。  我要将 DS125BR401设置为最小 EQ 和 DE 设置。  我还会将 VOD 保持在较低侧、小于1V。

    对于 PCIe、设置 MODE = Float 是正确的

    由于 PCIe 系统组件还会尝试添加 Rx 和 Tx 均衡、因此如果中继器尝试自行补偿通道、则最佳设置通常低于预期。

    此致、

    Lee