This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:适用于 OSX 10.13的 TUSB3410驱动程序

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743027/tusb3410-tusb3410-driver-for-osx-10-13

器件型号:TUSB3410

尊敬的 Roberto:

也可以将驱动程序发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将很快发送
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MacOS 的驱动程序位于 TI.com 上。  这是您要寻找的驱动程序吗?

    TUSB3410 MacOS VCP 驱动程序

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎不支持 macOS 10.13。

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 MacOS 10.13.2上测试了该驱动程序、它可以正常工作。  您是否遇到此驱动程序的问题?  如果是、您能告诉我 Mac OS 版本的最后一位数字吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我又试了一次,我确认它可以正常工作。
    我想我忘记重新启动了,或者 VMware 客户端正在断开连接。
    无论如何、谢谢。

    此致、
    Takashi