This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS387:DGG 封装

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731632/sn65lvds387-dgg-package

器件型号:SN65LVDS387

请与我分享上述器件的热性能详细信息。

最高结温(Tj)

外壳到结热阻(RJC)

电路板到结温(RJB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    我们没有现成的数据。 我将尝试查找此数据并返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请立即告诉我详细信息、因为我们正因此而搁置系统的热分析。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    以下是该器件的热参数:
    Theta JA-High K:65.1
    Theta JC、顶部:18.8
    Theta JB:37
    PSI JT:0.9
    PSI JB:36.6.

    最高结温为125 C。但是、该器件的性能和电气参数仅在-40 C 至85 C 的环境(自然通风)温度范围内进行表征

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Yser