This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:JESD204B 开关支持

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203, ADC16DX370

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743793/ds125mb203-jesd204b-switching-support

器件型号:DS125MB203
主题中讨论的其他器件: ADC16DX370

我们的应用需要 ADC16DX370 ADC 配置为使用4个 JESD204B 通道。  我们遇到的问题是、JESD204B 输出只能进入我们潜在电路板上的两个 FPGA 中的一个。  查看 DS125MB203、它看起来是支持此功能的正确器件。  JESD204B 的线速率在器件规格范围内、是否想知道器件在整个下电上电周期内的延迟是否一致以及之前是否以这种方式使用过该延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    是的、我们以前在 JESD204B 链路上使用过这些类型的器件。  延迟非常小且稳定。

    此致、

    Lee