This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:I2C 默认值

Guru**** 2931720 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB544, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743242/tusb1044-i2c-defaults

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件:TUSB1002ATUSB544

查看数据表、如果您将其设置为 I2C 模式、DIR0、DIR1、CTL0、CTL1、 翻转、交换引脚全部被忽略。  

我有几个问题

1) 1)您是否将 DIR0、DIR1、SWAP、CTL1保持在 I2C 模式下浮动?

2) 2)似乎会出现为单端口 USB 3.1无触发器、输入/输出映射与表4中的 LLLHL 匹配?

3) 3)是否有任何方法可以更改它将出现的默认值?

谢谢、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian

    这些引脚都具有内部下拉电阻、因此在 I2C 模式下可以将其保持悬空。

    在 I2C 模式下、根据 I2C 寄存器中的值、将配置设置为默认值。 遗憾的是、无法更改默认值。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David、

    还有一个问题。 正如我说过的、我要更换 TUSB1002A、因为我找不到库存。 但我仅将其用于5Gbps。 目前、我们使用的 TUSB1002A 具有针对 EQ 电平浮动的转接驱动器设置、因此8.4dB @ 2.5GHz/13.1dB @ 5GHz。

    我想知道使用 TUSB544代替 TUSB1044是否更好? 如果我继续使用 TUSB1044、我可能会根据库存情况选择该器件、是否可以匹配我在 TUSB1002A 上的增益设置? TUSB1044未列出2.5GHz 的增益。

    再次感谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian

    您可以使用 TUSB544或 TUSB1044、因为两个器件是引脚对引脚兼容的、TUSB1044将同时支持5G 和10G 数据速率。 如果在2.5GHz 时 EQ 增益为8.4dB、则 DEQ1 = 1且 DEQ0 = 0。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    好的、感谢您的帮助。 最后一个问题、我应该可以继续。 动态加载 I2C 值、或者是否有方法触发要使用的加载 I2C 值。 例如、如果我们更改 VOD_DCGAIN_SEL 或 UTX1EQ_SEL 等、它们是否在写入寄存器后立即更改?

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian

    一旦写入寄存器、该值就会被置位。

    谢谢
    David