This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:使用方法

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/725757/sn75dphy440ss-how-to-use

器件型号:SN75DPHY440SS

尊敬的先生/女士:

我不太确定该器件是否可用于我们的项目。

我们的摄像头模块使用 Samsung S5K3P3SQ。

我在数据表中看到 DPHY 链接的开关特性最大为1Gbps HS 时钟输入范围介于100MHz 和750MHz 之间。

我如何知道这些规格。 可能符合规格。 摄像头模块?

我计划将您的芯片放置在 APU 附近、但我不知道如何设置四个引脚的电阻器值。

您是否有任何程序可供我参考?

谢谢你。

此致、

艾伯特曾

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    我们正在研究您的问题。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    我们无法访问 Samsung S5K3P3SQ 器件的摄像头规格来确定、但数据表中的第8.2.2节显示了 DPHY440器件的摄像头应用。

    此致、
    JMMN