This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555应用问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731250/tca9555-tca9555-application-question

器件型号:TCA9555

你(们)好,先生  

用于中断输入的 TCA9555端口、但 TCA9555在输入上升沿和下降沿发送中断输出。

它会导致 INT 输出在中断输入有效时发送两次中断。

有任何解决方案或建议?

                            令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    您是否有这种情况的示波器截图以及导致这种情况的是什么引脚?

    当输入发生变化时、INT 应为低电平、如果您读取输入端口或输入返回到其先前状态、INT 将为高电平。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    您是否能够按照 Bobby 的要求测量示波器上的信号? 这将有助于我们更好地了解行为。

    谢谢、
    最大