This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:使用 MIC811/MIC812手动复位 TUSB4020BI

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732371/tusb4020bi-manual-reset-the-tusb4020bi-with-mic811-mic812

器件型号:TUSB4020BI

您好!

我尝试使用 MIC811/MIC812设置 TUSB4020BI IC 的手动复位。

是否可以手动复位?

是否有任何其他方法可以手动复位此 IC?

期待您的助理。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukesh、

    TUSB4020B 可通过将 GRSTz 引脚置为低电平来复位、不存在软件复位。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、JMMN、

    但我想手动复位 TUSB4020B。

    这个手动复位的原因如下所示、

    我正在设计使用 FSUSB30 IC 在两个上行端口之间切换、当我进行切换时、会有大约10秒的延迟来识别第二台 PC。

    因此、我想在移动上行端口时复位寄存器、

    对此有任何建议吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 GRSTz 之外、无法重置 TUSB4020B。 您可以使 USB_VBUS 输入保持低电平、直到建立上游连接、这将防止 TUSB4020B 在连接主机之前尝试连接到主机。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否会解决上行端口开关延迟问题、

    USB_VBUS 输入需要多大的延迟?

    如何手动复位 GRSTz 的任何电路参考?

    请找到我的应用程序的安排。


    期待您在不久的将来回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukesh、

    如果 USB_VBUS 为低电平或 GRSTz 保持低电平、集线器将断开连接、而不会尝试连接上行端口。 时序将由上行端口上的开关确定、这不是集线器可以定义的。

    此致、
    JMMN