This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:有关 SN65DP159的问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/731977/sn65dp159-question-about-sn65dp159

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TMDS171

你好。

我对 SN65DP159有疑问。

2018年7月25日、标题(有关 SN65DP159的问题)
SN65DP159是否也会发生 TMDS171引起的颜色偏移?
答案:是的、同样的问题也是可能的。

TMDS171在固定重定时器模式下发生。
SN65DP159具有自动模式、
是否在自动模式下发生?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    如果 SN65DP159进入重定时器模式、则可能会出现颜色偏移问题。 自动模式支持转接驱动器和重定时器模式。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。
    这再次是确认。

    在自动模式下、会生成转接驱动器和重定时器模式、并且在重定时器模式时会发生颜色偏移。

    没关系吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    是的、默认情况下、DP159将处于转接驱动器模式、直到达到1Gbps (通常低于1080p)、然后转换到重定时器模式。 颜色偏移问题只能在重定时器模式下发生。

    此致、
    JMMN