This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:可以在运行期间更改引脚控制模式或 SMBus 模式吗?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732563/ds100mb203-can-change-mode-of-pin-control-mode-or-smbus-mode-during-operation

器件型号:DS100MB203

尊敬的技术支持团队:

 可以在运行期间更改引脚控制模式还是 SMBus 模式?

在我的图像中、

当 ENSMB 从0更改为1时、EQ 和 DEM 的引脚禁用、PMBus 启用。

EQ/DEM 的寄存器设置被默认更改。

当 ENSMB 从1更改为0时、 EQ 和 DEM 的引脚启用、PMBus 禁用。

它的运行是否正确?

我认为 诸如 DEM_S1/SCL、DEM_S0/SDA 的公共引脚在运行期间进行更改时非常复杂。

用户应更改正确的外部寄存器(I2C 上拉和4Level)  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的技术支持团队:

    您目前是否有任何更新?

    此致、
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    结果 是预期的。  在引脚模式和 SMBus 模式之间动态变化并不常见。  许多引脚 是共享的、这使得在系统运行时难以在两种状态之间进行转换。  更常见的情况是以交互方式使用 EEPROM 和 SMBus。

    您可能需要根据 ENSMB 信号的状态在 DEM/SCL 和 DEM/SDA 引脚上输入和输出不同的电阻器。

    此致、

    Lee